This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:识别电机参数

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/741475/tms320f28027f-identify-motor-parameter

器件型号:TMS320F28027F

尊敬的香榭丽舍

Q1:InstaSpin 提供了一种识别电机参数的好方法、我想将其用于压缩机(空调系统)。 在大多数情况下、压缩机已经装配在系统中、这意味着压缩机不会轻负载、在最坏的情况下、有时会满载。 识别功能是否仍可用于负载?

Q2:我发现某些电机技术规格中提供的反电动势常数为 VRMS/KRPM、但 instaspin 需要 Vpeak/KRPM、如果我只使用公式 Vpeak = Vrms*sqrt (2)、它是正确的吗?

谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.可能是轻负载时工作正常、重负载时工作不好。 我们建议在没有负载的情况下更好地进行识别。
    2.没关系。 InstaSPIN 还将识别磁通(反电动势常数)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。