请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069M 当使用 POSMOVE 进行点对点位置控制时、如果命令的位置与 cfg.ROMax_mrev 一致、例如翻转数为10转速、并且我将位置设置为10转速、如果我将下一个位置设置为-5转速(返回位置5转速)、 POSMOVE API 不具有翻转的概念、因此它有时会正确运行并转至位置5、其他时间会跳转到下一个翻转(跳转至位置20、然后创建下降至15的计划)。 如何使其始终正确运行、为什么 POS_Move 没有将翻转作为输入的概念?