This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2806:适用于 hvkit_rev1p1套件的 TMS320F28069 GUI

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/735027/tms320f2806-tms320f28069-gui-for-hvkit_rev1p1-kit

器件型号:TMS320F2806
主题中讨论的其他器件: MOTORWARE

您好!

在哪里可以找到与 appProgram.out 相关的原始源代码,该源代码包含在用于 hvkit_rev1p1套件的 TMS320F28069的原始安装中 (C:\ti\guicomposer\webapps\InstaSPIN_FOC_F2806xM)? 原始 appProgram.out 文件是否 由其中一个示例项目生成? 如果是、是哪一个? 如果没有、我们如何访问原始源代码? 感谢您的紧急响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原始 appProgram .out 没有特殊源代码。 您可以构建相关的实验项目并将其名称更改为 appProgram.out、以便根据您的要求使用 GUI。 GUI 可支持 Motorware 中除 lab01b 和 lab01c 以外的所有实验项目。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不认为所有实验项目都具有 TI 提供的原始 appProgram.out 中可用的所有参数/模式。 是这样吗? 我想知道使用哪个实验项目最接近 TI 的原始.out 文件、因为该代码对我们来说运行良好、我们只需进行一些小调整。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没错。 Lab02~lab10可用于 GUI、作为原始 appProgram.out 的项目。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是它不起作用! 您确定我们不必使用通用 GUI 吗? 我们在不同的项目实验中试用了专为 TMS320F28069设计的 GUI、对于所有这些实验、大多数选项卡处于非活动状态、GUI 无法正常工作。 有什么建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您按照 QSG 执行该操作、通用 GUI 支持大多数实验项目(lab02~lab10)。 Lab11x、lab20和 lab21可能无法正常工作、因为某些变量无法正确激活。 如果您有任何疑问、请发布一个图表以显示您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们不想使用通用 GUI。 我们有兴趣使用专为 TI 提供的 TMS320F28069设计的 GUI。 问题是:GUI 是否支持所有实验?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 CCS 来调试所有实验项目请参阅 instaSPIN 实验指南、因为 MOTION GUI 不支持所有实验项目和重新编译的.out 文件。 只有通用 GUI 支持为所有工程重新编译.out 文件(lab02~lab10)。