This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:InstaSPIN-MOTION GUI、文件 user.h 的识别问题

Guru**** 2124350 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, MOTORWARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/739208/drv8301-69m-kit-instaspin-motion-gui-problem-with-identification-with-file-user-h

器件型号:DRV8301-69M-KIT
主题中讨论的其他器件:DRV8301MOTORWARE

当我使用新的 user.h 参数上传新的 appProgram.out 时、InstaSPIN GUI 会识别出错误的套件(HV REV 1.1而不是 DRV8301 Kit-REVD)。 我在哪里可以犯一些错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您用于编译 appProgram.out 的工程路径是什么? 更新 user.h 后、您是否尝试过清理和编译?

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、

    为了编译 appProgram.out、我尝试了两种不同的路径:
    TI/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/solutions/instaspin_motor/boards/drv8301kit_revD/F28x/f2806xF/projects/ccs/proj_lab05c/Release
    TI/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/solutions/instaspin_focs/boards/drv8301kit_revD/F28x/f2806xF/projects/ccs/proj_lab02c/Release
    我尝试了一个干净的建筑,但没有任何变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、您是否可以链接您的 user.h?

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7652.user.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elisa、很抱歉耽误您的回答。 事实证明、您不能像对 FOC GUI 那样为运动 GUI 更改.out。 我们建议您改用 CCS 执行调试、该指令应在 Motorware 18的 InstaSPIN 实验室用户指南中提供。

    肖恩