This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:eSMO

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/739090/tms320f28069-esmo-eo

器件型号:TMS320F28069

您好! 我可以在 eSMO 中更改 E0的值(还是应该始终为0.5)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们建议不要更改它、但如果您能够描述对输出的影响、则可以更改它。 为什么您对更改 e0感兴趣? 我们没有系统性的方法来调整该参数

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何配置 k 幻灯片(依赖于反电动势 或电压(最大值))?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很难使用某个公式来调整此参数。 我们建议使用默认值并通过测试和验证进行调整

    肖恩