请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSHVMTRINSPIN 输入电源为240 VAC 单相并配置跳线以实现 BLDC 电机的三相直流输出、A 相、B 相和 C 相之间的直流输出的平衡情况
Ron Stewart
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
输入电源为240 VAC 单相并配置跳线以实现 BLDC 电机的三相直流输出、A 相、B 相和 C 相之间的直流输出的平衡情况
Ron Stewart
Yanming、
很抱歉我没有回复你。 根据我过去在其他三相 VFD 上的经验,当以240 VAC 的单相为典型 VFD 上电时, A 相和 B 相的 VFD 输出电压通常在1伏之间,但 C 相(已形成或已变化的桥臂) 可能比 A 相和 B 相的输出低8-11伏
基本而言、当我在 TI HV 套件中使用240 VAC 单相输入电源并获得三相输出时、我很好奇地知道输出 A、B 和 C 相之间的电压有多接近; 即、它们是否相等、彼此相差1伏、或者其中一个相位的电压是否比其他两个相位低6-10伏? 如果你能回答这个问题,我将不胜感激。