This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:TMDSHVMTRINSPIN

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/738030/tmdshvmtrinspin-tmdshvmtrinspin

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN

输入电源为240 VAC 单相并配置跳线以实现 BLDC 电机的三相直流输出、A 相、B 相和 C 相之间的直流输出的平衡情况

Ron Stewart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、您能更详细地描述您的问题吗? 您的意思是"平衡"? 如果您使用梯形控制或正弦 FOC 等闭环控制、BLDC/PMSM/ACI 的三相输出电压取决于目标速度或扭矩。
    BTW、您所指的是什么实验室项目?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经听不到您两周了,因此我假设您能够解决您的问题。 如果情况并非如此,请拒绝此解决方案并回复此主题。 如果此主题被锁定、请制作一个描述问题当前状态的新主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanming、

    很抱歉我没有回复你。 根据我过去在其他三相 VFD 上的经验,当以240 VAC 的单相为典型 VFD 上电时, A 相和 B 相的 VFD 输出电压通常在1伏之间,但 C 相(已形成或已变化的桥臂) 可能比 A 相和 B 相的输出低8-11伏  

    基本而言、当我在 TI HV 套件中使用240 VAC 单相输入电源并获得三相输出时、我很好奇地知道输出 A、B 和 C 相之间的电压有多接近; 即、它们是否相等、彼此相差1伏、或者其中一个相位的电压是否比其他两个相位低6-10伏? 如果你能回答这个问题,我将不胜感激。