This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:与 PC 连接失败

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/735417/tmdshvmtrpfckit-connection-failed-with-pc

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT

我已经做了你说的一切,但它仍然不起作用。 关于上述示波器、我想强调一点、我根本没有使用任何示波器。 因此、我不能成为损坏的原因。

是否有其他建议可能是什么问题?

此致、

Bence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是什么 controlCARD? 隔离一还是非隔离一?
    您正在使用什么 JTAG 仿真器? 一个板载在 hv-kit 上、还是一个在 controlCARD 上?
    如果与 PC 连接失败、则报告什么错误?
    问题是否在首次使用时出现? 还是在您使用 hv-kit 一段时间后出现? 出现问题之前、您执行了什么流程?
    您是否尝试使用 PC 的 USB 端口连接其他设备以验证该端口?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请您阅读我的原始主题吗? 这里有所有的答案。
    我无法继续我的原始线程、因为它已被锁定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如前所述、您能否获得有关 Q4和 Q5的更详细信息? 请参阅以下链接中的"安装常见问题解答"部分、以检查板载仿真器。 如果问题来自仿真器、您可以按照以下步骤进行修复。
    processors.wiki.ti.com/.../XDS100

    以及以下链接中的"故障排除常见问题解答"部分
    processors.wiki.ti.com/.../XDS100

    如果您确保电路板和 controlCARD 的电源正常、 在您执行上述链接中的流程后、问题仍然存在、您可能需要联系您的分销商、了解如何处理此损坏的套件、因为这是您之前在您身边使用一段时间的好方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是想检查一下,看看您的一方是否有更新,我一周没有听到您的声音,所以我假设您能够解决您的问题。 如果您有任何疑问、请告诉我。 如果没有任何其他问题、我们将关闭此主题。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间。
    Q4:使用 hv-kit 后出现问题。 我们所采取的步骤:
    •已安装跳线[Main]-J3、J4和 J5。 跳线[M3]-J5未被组装。 跳线[Main]-J9被组装。
    •香蕉插头线被组装到[Main]-BS1和 BS5中、因为我们想要使用交流电源
    •已填充控制卡
    •已连接15V 直流电压
    •打开 controlCARD 上的[M6]-SW1 -->[M6]-LD1和 LD1被点亮
    •我们已连接 USB 电缆、[M3]-LD1已打开
    •我们确保了控制卡的正确设置
    •我们已设置 Matlab / Simulink 模型(外部模式)
    •设置完成后:绿色的 LED1亮起、并且控制卡上的 LED3闪烁、表示代码正在运行
    •然后、我们连接了交流电源、并再次尝试运行模型、但电机未移动、因此我们已拆分了设置
    •第二天:我们再次开始执行这些步骤、当我们在 hv 套件中插入 USB 时、[M3] LED1没有亮起、连接不再可用

    Q5:我的 PC 的 USB 端口正常。

    我们仍然无法解决这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    两个 controlCARD 是否都有相同的连接问题? 当您开始使用该套件时、HV-KIT 和 controlCARD 似乎运行良好。 也许、您可能只先接通15V 电源、而不是接通交流电源、以检查并确保控制算法能够与正确的 PWM 输出和 ADC 反馈信号完美配合。 您可以通过上面的链接检查板载仿真器或 controlCARD 是否损坏。 或者、如果您在控制器上使用错误密码锁定 controlCARD 的闪存。

    如上所述并回复了您的上一个主题。 如果套件损坏、您必须联系销售人员处理此问题。