This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:具有电力线通信功能的微控制器

Guru**** 2953230 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/739608/tms320f28069-microcontroller-with-powerline-communication

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-AFE031、 AFE031、 TMS320F28PLC84

您好!

我想了解更多有关具有电力线通信功能的 TI MCU 的信息、我正在寻找某种开发套件。

我在 C2000 TMS320F2806X 说明中找到了相关信息。 在 TMS320F2806x PiccoloTm数据表中,有 有关德州仪器(TI)电力线通信开发者套件- V3的信息(也有链接,但无法正常工作)。 该开发套件是否仍然可用?

我还找到了有关 AFE031和 BOOSTXL-AFE031的信息。 但我也找不到它...

总之、是否有现成的开发套件可用于学习 PLC 功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的、套件不再受支持。

    如果您仍然感兴趣,可以在下面的软件部分查看 TI.com 上的内容。

    内容的链接。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我做了一些进一步的研究。
    在 TIDM-SOMPLC-F28PLC84系统说明中、作者写道 TMS320F28PLC84 (使用的 MCU)"经过优化、可满足全球智能电网部署中 PLC 网络的要求"。

    但目前我在 TI.com 中找不到该 MCU。 是否再也不支持此 MCU?
    是否有针对 PLC 进行优化的 TI MCU?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、我们目前不支持任何内容