This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28034:使用 TMS320F28034计算 ADC 的输入阻抗

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: OP07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/741156/ccs-tms320f28034-calculation-of-input-impedance-of-adc-using-tms320f28034

器件型号:TMS320F28034
主题中讨论的其他器件:OP07

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、TI 工程师!

如上图所示。输入是电池电压。OP07运算放大器差分。输入到 DSP ADC 引脚。如何计算上图中 ADC 的输入阻抗?非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    金超阳

    您可以在 数据表中找到 ADC 输入模型

    其他讨论可能有助于了解如何调节 ADC 输入:

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     !

    答覆的内容很多,让我仔细看一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我叫人!

    链接器:

    以下答案包含在链接中。  

    好的、我们可以在这里解释行为。  有效源阻抗极高。  由于这里有一个3极滤波器、就像一个非常粗略的近似值一样、我们可以说总 RC 时间常数大约为 sqrt (RC1^2 + RC2^2 + RC3^2)= sqrt (57.6K*100N^2+ 57.6K*100N^2 + 1K*1n^2)= 8.15ms。 要在12位分辨率下获得1/4LSB 趋稳、您需要-ln (0.25/4096)= 9.7时间常数、因此为了实现理想趋稳、您的 S+H 窗口需要处于8.15ms*9.7 = 79.1ms 的棒球场中!  30MHz 运行的 ADC 的最大 S+H 窗口为64 ADCCLK 或(1000/30)*64=2.1us。

    sqrt (RC1^2 + RC2^2 + RC3^2)= sqrt (57.6K*100N^2+ 57.6K*100N^2+1K*1n^2)= 8.15ms。  我无法得到相同的答案。8.15ms 是如何得到的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    金超阳

    我能够达到8.146ms。  您是否在浪费整个 RC 产品?  该公式更明确地表示为:

    sqrt [(R1*C1)^2+(R2*C2)^2+(R3*C3)^2]

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 太棒了!

    是的、我正在设计 RC 的应用。 它用于 DSP 的 ADC 输入。