This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:TMS320F28069

Guru**** 2943170 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28069, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/741781/ccs-tms320f28069-tms320f28069

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28069C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用的是 tms320f280369开发板。 开发板中的 SW1 -引导模式选择开关。 我没有得到什么是引导模式开关的使用。 默认情况下、它是闪存引导。

请解释引导模式和引导模式开关的使用。

此致、

P M Manoj Kumar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    引导模式开关会更改引导模式、您当前使用的是 GetMode、它默认为闪存引导。 其他选项包括并行 IO、等待模式和 SCI 引导加载程序。
    有关此开关的详细信息、请参阅信息表、网址:~\C2000Ware_1_00_05_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28069\R1_1

    有关引导过程的更多详细信息、请参阅 F2806x 技术参考手册。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chiarella、

    非常感谢。

    此致、

    曼诺伊