This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INSTASPIN-BLDC:INSTASPIN-BLDC FOC

Guru**** 2535800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/736303/instaspin-bldc-instaspin-bldc-foc

器件型号:INSTASPIN-BLDC

是否有任何英国公司具有 InstaSPIN 相关经验、我可以联系这些公司、或者是否有人可以解释我如何联系总部位于英国的 TI 现场工程师? 我的详细联系方式为:ashley.bryant@vtol-technologies.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有一些专有信息无法在线共享? 否则、此处的论坛是您获得支持的最佳选择。 如果您的公司尚未与 TI 现场工程师合作、我相信您将无法利用英国的资源。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果这里没有其他问题、我现在将关闭此主题

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    未回答的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Ashley

    我们无法根据您的请求共享任何客户信息。 您是否能够从您的其他主题中获取任何信息、该主题看起来是相同的主题: e2e.ti.com/.../736270

    谢谢
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashley、您好、您的终端有任何更新吗? 正如我在另一个主题中提到的、通常如果您通过经销商购买、他们能够提供一些支持。 您所使用的经销商可能无法支持 InstaSPIN、在这种情况下、他们会联系我们。 我相信您最好的支持选择是通过此论坛。

    肖恩