This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:CLB 支持绝对编码器和 BiSS 接口

Guru**** 2915130 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379S, TMS320F280049C, TIDM-1010, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/741995/tms320f28379s-clb-support-for-absolute-encoders-and-biss-interface

器件型号:TMS320F28379S
主题中讨论的其他器件: TMS320F280049CTIDM-1010controlSUITE

您好!

我计划使用芯片 TMS320F28379S 来驱动电机。 我还计划通过 BiSS 将此微控制器与绝对编码器相连。

TI 是否有适用于 TMS320F28379S 的 CLB 软件库或示例? 我最初希望使用微控制器 TMS320F280049C 与绝对编码器连接。 但是、根据下面的链接、这是不可能的。  TMS320F28379S 是否存在类似的问题?

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/680902?TMS320F280049C-CLB-support-for-Absolute-encoders#pi320098filter=all&pi320098scroll=false

我还想问: TMS320F28379SPZP 上的哪些引脚负责 BiSS? 我计划使用此芯片控制3个绝对编码器。 是否有一个内部开关可以让我在3个编码器之间进行切换、或者是否需要一个外部开关?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BiSS-C 的当前库仅适用于 F28379D。 此外、这些库仅可用于连接到1个编码器。 在给定时间内、没有用于在编码器之间切换或支持多个编码器的内部开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回复 Subrahmanya!

    对于 TMS320F28379DPTP 芯片、我是否可以询问 BiSS-C 接口使用了哪些引脚?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以参考
    www.ti.com/.../tidue73.pdf
    表3. TIDM-1010 MCU 资源要求
    或者、您也可以参阅此处提供的软件-
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\BOOSTXL_POSMGR