Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379S, TMS320F280049C, TIDM-1010, CONTROLSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379S 主题中讨论的其他器件: TMS320F280049C、 TIDM-1010、 controlSUITE
您好!
我计划使用芯片 TMS320F28379S 来驱动电机。 我还计划通过 BiSS 将此微控制器与绝对编码器相连。
TI 是否有适用于 TMS320F28379S 的 CLB 软件库或示例? 我最初希望使用微控制器 TMS320F280049C 与绝对编码器连接。 但是、根据下面的链接、这是不可能的。 TMS320F28379S 是否存在类似的问题?
我还想问: TMS320F28379SPZP 上的哪些引脚负责 BiSS? 我计划使用此芯片控制3个绝对编码器。 是否有一个内部开关可以让我在3个编码器之间进行切换、或者是否需要一个外部开关?
非常感谢!