This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:TMS320F28069

Guru**** 2559620 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/741780/ccs-tms320f28069-tms320f28069

器件型号:TMS320F28069

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 tms320f28069 MCU 当我将代码加载到 MCU 时、它显示器件正在低功耗模式下运行。  如何解决低功耗模式问题。

此致、

P M Manoj Kumar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我发送您收到的确切错误消息吗?

    是否为您尝试运行的所有项目执行此操作? 您是否尝试过其他 USB 电缆? 还请确认目标配置(CCXML)文件中的设置是否正确、以及是否通过了"测试连接"测试。

    惠特尼