This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:PZA 和 PzS 之间的任何差异都是不同的温度范围

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/741961/tms320f2808-any-difference-between-pza-and-pzs-apart-form-temp-range

器件型号:TMS320F2808

大家好,  

除了温度范围之外,我看不到  两种选择之间有什么区别:您能确认吗?  

我需要 确保这样才能购买和安装 这两种器件、 以防 同一个 PCB/项目 在高达85度的温度下工作。

  • 最终 A =>-40/+85
  • 最终 S =>-40/+125

非常感谢  

此致

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    温度范围是 F2808的 A 版本和 S 版本之间的唯一差异。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    非常感谢
    此致
    卡洛