主题中讨论的其他器件:C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
您好、社区
我想对 OSR 计数器使用外部复位。
我可以在外部复位中读取哪些 GPIO。 我必须配置什么? 当它发生异步时、它将是最好的、 并且它可以单独用于模块中的每个滤波器。
我没有找到有关这方面的描述。
当我将 SDDFPARMx.SDSYNCEN 位置为高电平时、数据滤波器可由外部 PWM 比较输出复位。
此致
巴斯蒂
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好、社区
我想对 OSR 计数器使用外部复位。
我可以在外部复位中读取哪些 GPIO。 我必须配置什么? 当它发生异步时、它将是最好的、 并且它可以单独用于模块中的每个滤波器。
我没有找到有关这方面的描述。
当我将 SDDFPARMx.SDSYNCEN 位置为高电平时、数据滤波器可由外部 PWM 比较输出复位。
此致
巴斯蒂
巴斯蒂
SDSYNC 事件可被用于为 OSR 计数器生成外部复位。
在 F28377D 器件中:(TRM 中 SDFM 一章中提到了此详细信息)
- SDFM1.Filter1和 Filter2可通过配置 PWM11.CMPC 复位
-可通过配置 PWM11.CMPD 来复位 SDFM1.Filter3和 Filte3
-可通过配置 PWM12.CMPC 来复位 SDFM2.Filter1和 Filter2
-可通过配置 PWM12.CMPD 来复位 SDFM2.Filter3和 Filte3
注意:PWM11/12的 CMPC/CMPD 事件被内部连接至 SDFM 滤波器通道。 因此、您无需将 GPIO 配置为使用 SDSYNC 事件功能。
请查看 C2000Ware 中提供的示例代码。 : \device_support\f2837xd\examples\cpu1\sdfm_PWM_SYNC_CPU
此致、
曼诺伊