This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280023:晶体规格的设计视图

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1173569/tms320f280023-design-view-for-the-crystal-spec

器件型号:TMS320F280023

客户使用的 是10MHz 晶体、规格如下:

1)最大 ESR = 300 Ω

2) 2)负载电容= 10pF

3) 驱动电平= 100uW

目前他们使用的是 c1=c2=10pF。  

我们发现 ESR 过大且驱动水平低于1mW 的风险。 您能否帮助检查 此晶体的建议阻尼电阻器 Rd 值? 使用如此大的 ESR、是否可以使当前设计保持无 Rd?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki、

    F28002x 数据表中的代码段:给定负载电容器的最大 ESR = 12pf 为55欧姆。 您有300欧姆。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    客户将选择 ESR 较低的另一个晶体、但 驱动电平仍为100uW。 如何为其选择 Rd 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要检查设计并与您联系。 请给我一周时间、与您一起回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki、

    一些从事晶体工作的设计工程师/应用工程师已离开 TI。 因此、这需要比预期更长的时间。 请至少多给我们7个工作日、以便对此提供一些意见。

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki、

    使用阻尼电阻器确认的设计对于如此高的 ESR = 300欧姆没有帮助。 您能否提供其他晶振客户正在考虑使用的详细信息?

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki、

    我们需要了解客户选择进一步评论的 xtal 参数(Co RM Lm cm)。  

    此致、

    曼诺伊