This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:外部晶振幅要求

Guru**** 2828555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1184653/tms320f280025-external-crystal-amplitude-requirement

器件型号:TMS320F280025

尊敬的专家:

外部晶体的振幅要求是多少? 我在数据表中找不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angela:

    晶振引脚 X1/X2在3.3V 电平上运行、一旦外部晶振建立振荡、此电平将被达到。  在选择晶体时、实际不需要振幅。  重要的是驱动级别。 所选的晶体应满足 DS 中指定的最大1mW 要求。

    此致、

    Joseph