This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:TMS320F28004x 使用 fapi 库写入 OTP 寄存器

Guru**** 2317430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1175204/tms320f280049-tms320f28004x-writing-otp-register-using-fapi-library

器件型号:TMS320F280049

我们尝试使用 fapi 库在 DcsmBank0Z1Regs.Z1_CSMKEY0上写入密钥、但数据不会存储在 OTP 寄存器中。

 

这是我们使用的代码:

 

 Fapi_StatusType ERR_code = Fapi_initializeAPI (F021_TIOTP_BASE_ADDRESS、80);

 START_addr = 0x5F010; //DcsmBank0Z1Regs.Z1_CSMKEY0

 Fapi_issueProgrammingCommand ((T_u32 *) start_addr、&SPM_Z1_CSMKEY0_1、4、0、0、 Fapi_AutoEccGeneration);

 

 

我们可能需要在 Fapi_issueProgrammingCommand 之前调用 Fapi_enableBanksForOtpWrite 吗?

 

您能否为我们提供一些如何使用 fapi 库写入 OTP 寄存器的示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fransesc:

    我将对此进行回顾、并在明天返回给您。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、  

    非常感谢您的回答。

    您是否审查过它?

    CC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NadaSouri、

    0x5F010不是 OTP 地址。  请检查。

    闪存 API 仅用于对闪存主阵列和 DCSM 用户 OTP 进行编程。   

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此 CCS 上存在错误:

    我在查看 《TMS320F28004x 微控制器技术参考手册》、找到了以下内容:

    您能否确认 Z1_OTP_CSMPSWD0地址的地址是否为0x78028?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesc:

    CCS GUI 将显示您在其中写入密钥的相应寄存器地址。  如果需要、我可以检查并确认。

    而密码是在 OTP 地址编程的。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesc:

    此问题是否已从您的角度解决、或者您是否期望我们提供其他信息?


    此致、
    François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesc:

    如果您对此有其他疑问、请告知我们。   

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesc:

    假设问题已解决、我将关闭此帖子。

    如果您有其他问题、请打开新帖子。

    谢谢、此致、
    Vamsi