This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:如何使用 LaunchXL-f28069M 继续进行 Motorware 实验

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN, MOTORWARE, LAUNCHXL-F28069M, INSTASPIN-BLDC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/737435/launchxl-f28069m-how-to-proceed-with-motorware-lab-with-launchxl-f28069m

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件:TMDSHVMTRINSPINMOTORWAREINSTASPIN-BLDC

借助 TMDSHVMTRINSPIN 套件和 F28069M 控制卡、我对 motorware 实验练习有了一些基本的了解、并逐渐获得抓地力。

1) 1)如果我想将其用于 BLDC 电机控制应用、我在开始使用 LaunchXL-f28069M 时应考虑哪些步骤。  

2) 2)我应该如何使用 LaunchXL-f28069M 和 Motorware 开始相同的实验练习。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    InstaSPIN-FOC 是一种正弦驱动、而 BLDC 电机通常具有梯形反电动势波形。 由于反电动势和逆变器波形之间的误差、不匹配会导致一些功率损耗。

    使用 LaunchPad 评估 InstaSPIN 的过程与使用任何其他硬件套件的过程相同。 您将在 CCS 中为 LaunchPad 和 BoosterPack 组合打开相应的实验集、并相应地完成电机 ID 和其他实验

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Sean、

    1) 1)那么、我是否能够使用基于 INSTASPIN FOC/Motion 的 MCU 对 BLDC 电机进行梯形反电动势控制?
    2) 2)为 BLDC 的梯形控制编写自己的代码是与基于 F28069M 的 MCU 一起用于 BLDC 的梯形控制的唯一方法。
    3) 3)您能否向我推荐一些重要的要点或文档、这些要点或文档描述了正弦和梯形波驱动方法的比较、在选择我选择的控制类型之前、我应该查看这些要点或文档。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 InstaSPIN-FOC 来控制具有梯形反电动势的 BLDC 电机。 我们还有一个名为 InstaSPIN-BLDC 的示例、该示例使用适用于梯形反电动势电机的不同技术来驱动电机。

    Google 搜索会生成许多文章、介绍您在问题(3)中询问的详细信息。 其中一个例子是: www.eetimes.com/author.asp

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果这里没有其他问题、我现在将关闭此主题

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、毫无疑问、感谢您的支持