This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:如何读取和理解.map 文件

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1181637/tms320f28379d-how-to-read-and-understand-map-file

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我正在使用闪存数据仿真来存储一些配置和校准数据。

最初、我在创建项目时完成了此操作。

我逐个添加了所有外设和逻辑。

现在、我遇到一些错误、例如在执行  Fapi_initializeAPI 时控制器进入 HALT 状态此函数。  

我想查看.map 文件、可以更改存储器位置

请分享您的想法、并为我提供解决此问题的建议。

谢谢、此致

瓦苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vasu、

    由于假期休息、Flash 主题专家不在办公室、请预计在1月1日的第一周前回复。 对给您带来的不便表示歉意。

    关于查看映射文件、请打开包含.out 文件的文件夹。 映射文件也将位于同一文件夹中。 如果 CCS 已打开、只需双击、它将在 CCS 中打开映射文件。 您也可以在任何编辑器中打开它。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 santhosh、

    我已经打开了.map 文件、但无法理解。

    我想解决存储器问题。

    请帮帮我。

    谢谢、此致  

    瓦苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vasu、

    您是否能够成功执行 C2000Ware 示例中提供的闪存编程示例?

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vasu、

    我将关闭此帖子、因为我在过去两周没有听到您的声音。  希望问题能得到解决。

    谢谢、此致、
    Vamsi