This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:闪存内核可以对 OTP 存储器进行编程吗?

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1184631/tms320f28384d-can-flash-kernel-program-otp-memory

器件型号:TMS320F28384D

您好、查姆斯、

如果我的客户启用 DCSM、则生成十六进制文件中的设置参数。

闪存内核能否通过 SCI 引导对用户 OTP 存储器(DCSM 设置)进行编程?

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    是的、只要器件(或相应的区域)被解锁、用户 OTP 就可以由闪存内核进行编程。

    此致、

    Vivek Singh