This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:选择具有外部接口和 FPU 功能的 C2000

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28333, TMS320F28075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/741594/tms320f280049-select-c2000-with-external-interface-and-fpu-function

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:TMS320F28333TMS320F28075

您好!

对于以下 C2000器件选择是否有任何建议?

它必须具有 外部接口、用于扩展外部 SRAM、以便与另一个 F28335交换数据、从而满足大数据和高实时需求。

更好地支持 FPU。 不能有。

3、成本在6美元以内。

选中 TMS320F28004X 后、它支持 FPU、但没有 XINTF。  我是对的?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确、F28004x 系列没有 EMIF。

    我会查看 TMS320F28333或 TMS320F28075

    在批量中、您可能能够达到接近价格目标的水平。