This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:立方体根计算

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1184318/tms320f280025-cube-root-calculation

器件型号:TMS320F280025

您好、香榭丽舍

我们是否应该有用于计算的 F28002x 库演示代码、例如立方体根、第四根、第五根等? 谢谢!

此致、

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda、

    您可以使用 LOG2F32和 IEXP2F32指令来完成此操作。

    例如、假设 x = y ^ 1/3、然后 log2 (x)= 1/3 * log2 (y)。 Log2 (y)可使用 LOG2F32指令计算、而3除法可使用 DIVF32指令计算。 然后、可使用 IEXP2F32指令、后跟另一个 DIVF32指令来计算倒数日志、以获得倒数。

    第四个根目录会更简单、因为您只需使用 SQRTF32指令两次。

    谢谢、

    Sira