This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMDSDOCKH52C1:TMDSDOCKH52C1 UART 通信问题

Guru**** 2906050 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCKH52C1, CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/741557/compiler-tmdsdockh52c1-tmdsdockh52c1-uart-communication-issue

器件型号:TMDSDOCKH52C1
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITEC2000WARE

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

 我正在使用 TMDSDOCKH52C1评估套件。 我正在尝试使用外部 USB-RS-232通信电缆和 Putty 软件进行验证、以验证评估板的 RS-232通信。

但是、在我传输数据时、我无法在 Putty 中获取数据。因此、您能否提供 TMDSDOCKH52C1评估板的引脚详细信息、如果可能、原理图也是如此、我无法在 TI 网站上找到原理图。

请在代码中提供要完成的任何其他设置,并提供您的想法以继续。

此致、

S.Anbarasu。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S. Anbarasu

    这些都包含在 C2000ware 和 controlSUITE 中。 请参阅以下帖子。

      

    此致、
    Cody