This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何使用 PWM 进行数据更新 时间 使用 f28377s CLA 控制 PWM 输出波形

Guru**** 2343840 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/741306/how-to-updata-with-pwm-when-use-f28377s-cla-control-pwm-output-wavefare

主题中讨论的其他器件:C2000WARE

你(们)好   

  我   可以   使用 f28377  设计  一个项目 。   因为  主  CPU  必须     进行数据收集   、 通信。  因此  ,如果                我  计划  CLA ,那么投影另一个必须输出 PWM  

  f28377  至 内爆。  但   我    不知道 如何   更新     PWM 的数据,  因为  CLA  中断   不   会中断    。     请告诉 我。   谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 CLA 的 C2000Ware 示例。 它演示了如何使用 CLA 来访问某些外设并与主 C28x 配合使用。

    谢谢、
    SAL