您好!
在 Code Composer Studio 中、是否有任何选项可显示(例如在编译输出控制台中)封装尺寸信息(文本、数据、BSS...)?
我知道.map 信息和内存分配视图。 但我正在寻找更实用的方法、它仅在编译输出控制台末尾的一行中显示了我注释的信息(就像其他基于 Eclipse 的 IDE 一样)。
提前感谢!
此致、
Adria
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在 Code Composer Studio 中、是否有任何选项可显示(例如在编译输出控制台中)封装尺寸信息(文本、数据、BSS...)?
我知道.map 信息和内存分配视图。 但我正在寻找更实用的方法、它仅在编译输出控制台末尾的一行中显示了我注释的信息(就像其他基于 Eclipse 的 IDE 一样)。
提前感谢!
此致、
Adria
CCS 仅在.map 和_linkinfo.xml 文件中提供原始信息。 存储器分配视图可以显示高级摘要或详细信息、具体取决于扩展方式。 没有可用的单行摘要。 遗憾的是、在 F28379D 上、定义的内存块太多、以至于内存分配视图变成了一个庞大的表。 在具有不同布局的其他器件上、它更加简洁:
F28379D 视图:
MSP432E 视图(顶层)
扩展了1个级别:
在 MSP430上、我们在加载器中执行一些操作以进行简要总结:
MSP430: 闪存/FRAM 的使用为108字节。 RAM 使用量为80字节。
但是、即使这样也不是您想要的。
此致、
John