This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:TZCLRM 寄存器说明

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/740439/f28m35h52c-tzclrm-register-description

器件型号:F28M35H52C

大家好

我看到 Michael 他已经问过这个问题,但没有人回答。

Concerto F28M35H52C1 ePWM 中 TZCLRM 寄存器的用途是什么? TZCLR 寄存器是否影子化、TZCLRM 是否显示其活动状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪诺纳
    我没有充分的理由来解释您为什么要镜像 TZCLR。 据我所知、TZCLRM 不会影响 TZCLR、它是一个真正的镜像。

    TZCLR 写入立即生效。

    如果你想让我四处询问、并尝试向你提供一个我可以理解的理由、但可能没有好的理由。


    此致、
    Cody
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Cody

    我想大家都知道 TZCLR 会立即生效、无需再问其他问题。 我只是有点困惑- ePWM 模块的所有其他镜像寄存器都有很好的描述、但这一个根本没有描述。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪诺纳

    我同意这种做法有一些需要改进的地方,我将就这一问题提交一个错误,以便以后能够解决。

    感谢您提供相关信息。

    此致、
    Cody