This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 TMS320F2837x 和 TMS320F2807x 器件的产品变更通知(PCN) 20180523001.1

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/740589/product-change-notice-pcn-20180523001-1-for-tms320f2837x-and-tms320f2807x-devices

Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

大家好,  

请使用 F28377S  和 F28379S  以及应用手册  SPRABV4B   

我将使用 SCI 和 ROM 引导   

这 是否 受 您提到的 PCN 的影响? 是否有任何更改?

谢谢你  

此致

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛

    编辑:我将对此进行深入研究、现在忽略我的初始响应。

    此致
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛

    将能够使用相同的闪存 API、但需要更新闪存内核以一次对128位进行编程(当前一次对64位进行编程)。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    controlSUITE 中是否提供了新的更新? 我是否需要修补自己?
    谢谢你
    此致
    卡洛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛

    内核尚未更新。 我不确定更新的时间轴是多少。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    coudl 您会告诉我在哪里修补内核项目以避免错误?
    谢谢你
    此致
    卡洛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛

    在内核项目中、查看"shared_Boot.c"、特别是"CopyData"函数中。
    查找其执行"fapi_issueProgrammingCommand"的位置、需要更新此 for 循环以传递128位 miniBuffer 而不是64位 miniBuffer。

    此致
    Chris