This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:我想对 spwm 的闭环控制进行编码、现在我生成了 spwm Done、我想对任何发送代码的三相位执行 Closed 操作

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/740493/ccs-tms320f28335-i-want-to-code-a-closed-loop-control-of-spwm-now-i-generated-spwm-done-i-want-to-do-closed-for-3-phase-anyone-send-code

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

我想要一个代码 ,我想对 spwm 的闭环控制进行编码,现在我生成了 spwm Done,我想对任何发送代码的三相位执行 Closed 操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raj、

    我不确定您尝试执行的最终应用是什么、即电机控制还是太阳能转换器?

    我们有几个使用 spwm 的闭环电机控制参考、您可以通过 controlSUITE 来参考它们。

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\HVPM_Sensorless_2833x
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要三相整流器的闭环运行
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj、

    现在、我们没有任何东西可以共享、用于使用 SPWM 的三相整流器、  

    我们确实有基于 Vienna 整流器的三相 PFC、但我们没有在其上使用 SPWM

    www.ti.com/.../tidm-1000