This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28051:从与待机不同的停止中唤醒的要求

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/740672/tms320f28051-wake-up-requirement-from-halt-different-than-standby

器件型号:TMS320F28051

要退出待机模式、我需要的只是 GPIO 上的低电平、然后代码将继续。

但是、当尝试从 HALT 退出时、似乎需要一个低电平然后高电平才能退出。

当我在待机模式下按下按钮时、代码将继续。

在 HALT 模式中、我需要按下然后释放按钮。

这是预期行为吗?

这是一个问题、因为我无法通过读取 GPIO 端口来确定谁导致了从暂停状态退出。

在这种情况下、我是否被迫使用待机模式?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emil、

    这是待机和停止的预期行为。 HALT 需要上升沿和下降沿。 待机仅需要下降沿。

    您将需要找出另一种方法来确定唤醒源。 F2805x 和唤醒源之间可能会进行额外的切换或通信。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    感谢您的验证。