This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:闪存控制器 TI SYSBIOS

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/740570/rtos-flash-controller-ti-sysbios

Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

您好、TI!

您能帮我找到 有关屏幕上设置的说明吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serhii、

    从 XGCONF 获取文档的最简单方法是单击"?" 页面右上角的"Grace"选项卡。

    这将打开"CDOC"文档。 这也可以在中找到 /docs/cdoc/index.html. 然后导航到所需模块。

    您也可以将鼠标悬停在 XGCONF 中的字段上并获取简短说明。  

    我想做的是使用 XGCONF 设置一些内容、然后通过"cfg Script"选项卡查看文件的文本版本、以便您可以查看所涉及的确切字段名称。

    请将"cfg Script"选项卡视为只读。 如果要将文件编辑为文本文件、请以文本文件的形式打开。

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 ToddMullanix。

    我问了错误的问题、请告诉我该模块的描述在哪里。 它可能位于 SYSBIOS 的单独文献中

    您已发送了一般性描述。

    爬梯、Serhii