This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-C2-KIT:高频注入

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/740679/drv8312-c2-kit-high-frequency-injection

器件型号:DRV8312-C2-KIT
主题中讨论的其他器件:TMS320F28035

您好!

在哪里可以找到 HFI.lib (高频注入库)?

没有它、我就无法为 TMS320F28035构建一些无传感器示例项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这不是一个庞大的库、只是通过 NDA 向客户发布。 客户需要联系 TI 当地销售人员才能获取。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yanming、
    感谢您的建议。