This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:用于 LAUCHXL-F280049C 的 CONTROLSUIT/TIDM-SERVO-LAUCHXS 项目

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, CONTROLSUITE, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/740597/tms320f280049c-controlsuit-tidm-servo-lauchxs-project-for-lauchxl-f280049c

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:C2000WAREcontrolSUITESFRA

您好!

 我想知道 TI 是否计划使用 LAUCHXL-F280049C 发布 PMSM 电机控制项目示例、如 TIDM-SERVO-LAUCHXS 项目。  

 或者、F280049的所有 PMSM 电机控制示例都将基于 InstaSPIN-FOC?  

 Ari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ari、

    请查找适用于 PMSM 伺服电机控制示例的19Q1 C2000Ware 版本。  下个月、我们将发布一份有关在单个 F280049C 器件上处理双伺服轴的新白皮书。

    希望这对您有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ari、

    如果您想亲自试用、也可以参阅中的 controlSUITE 项目

    C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\libs\FCL_SFRA

    这基于 LAUNCHXL_F28379D。 如果您希望将其移植到上面、这可能是一个很好的参考。

    Rgds、

    Ramesh