This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:更改外设 CPU、同时两个 CPU 应用都在 TMS320F28379D 上运行

Guru**** 2348500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/740126/tms320f28379d-change-peripheral-cpu-while-both-cpu-applications-are-running-on-dual-coretms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我正在使用双核 TMS320F28379D。 是否可以在两个 CPU 应用的中间更改外设 CPU? 例如、假设 CPU1将 SPIA 配置为连接到 CPU1、一段时间后、CPU1是否可以将其配置为连接到 CPU2、然后 CPU2使用它?

此致、

Adria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以切换 CPU 选择。 我们建议、由于由 CPUSELx 控制的时钟多路复用器不是无毛刺脉冲、因此在切换所有权时应禁用 PCLKCRx。

    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Whitney!

    此致、

    Adria