This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVBLPFCKIT:TMDSHVMTRPFCKIT#39;s 永磁同步电机(EMJ-04APB22)定子绕组的连接模式是什么? 星形还是三角形?

Guru**** 2794765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/739942/tmdshvblpfckit-what-is-the-connection-mode-of-tmdshvmtrpfckit-s-permanent-magnet-synchronous-motor-emj-04apb22-stator-windings-star-or-triangle

器件型号:TMDSHVBLPFCKIT
主题中讨论的其他器件:TMDSHVMTRPFCKIT

TMDSHVMTRPFCKIT 的永磁同步电机(EMJ-04APB22)定子绕组的连接模式是什么? 星形还是三角形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 Y 形(星形)连接模式。 FOC 项目通常与 控制算法侧的定子绕组连接模式无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。