This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027:CCS/TMS320F28027:I2C EEPROM

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/739185/ccs-tms320f28027-ccs-tms320f28027-i2c-eeprom

器件型号:TMS320F28027

工具/软件:Code Composer Studio

赫尔洛

你好。

a、 Atmel (AT24c04)或 Microchip (93C46)需要哪种类型的 EEPROM?

此致

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    我觉得示例是针对 eZdsp 电路板上的 ONSEMI 的24WC256。 这是一个过时的部分。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、感谢您亲爱的 Gautam。

    您是说我不能使用 AT24C08而是这样吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    您需要编辑示例程序。 我建议查看 AT24C08数据表、因为它的读取/写入协议与24WC256略有不同。

    当为24WC256设置读取/写入时、您在实际发送或接收数据之前发送两个8位地址字(高地址和低地址):

    //
    //设置要发送 MsgBuffer + Address 的字节数
    //
    I2caRegs.I2CCNT = msg->NumOfBytes+2;
    
    //
    //设置要发送的数据
    //
    I2caRegs.I2CDXR = msg->MemoryHighAddr;
    I2caRegs.I2CDXR = msg->MemoryLowAddr;
    
    对于(i=0;i NumOfBytes;i++)
    {
    I2caRegs.I2CDXR =*(msg->MsgBuffer+I);
    } 

    对于 AT24C08、如果查看其数据表、读取/写入仅使用一个8位地址字、而不是两个地址字。 可能还有其他一些注意事项、这正是我在 DS 中注意到的。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin、感谢您的建议。

    最后、我可以通过移除来向 EEPROM 写入和读取2字节数据   

    MemoryHighAddr 格式 I2CA_WriteData (struct I2CMSG *msg)和 UINT16 I2CA_ReadData (struct I2CMSG *msg)函数并更改 I2caRegs.I2CCNT 寄存器。 

    对于 I2CA_WriteData 函数 I2caRegs.I2CCNT 寄存器等于3 (1个地址、2个数据);对于 I2CA_ReadData 函数 I2caRegs.I2CCNT 寄存器等于1 (1个地址)。

    所以,现在我需要将25个字存储到 EEPROM 中,并读取它们,所以为了继续工作,我删除了用于(;.)的传递和失败函数。

    始终在主循环中进行编程。

    void pass ()
    {
    // asm (" ESTOP0");
    // for (;;);
    }
    
    void fail ()
    {
    // asm (" ESTOP0");
    // for (;);
    } 

    还用于存储我写的25个字

    //cnt 初始化 cnt=0
    CNT++;
    I2cMsgOut1.MsgBuffer[0]= cnt;
    CNT++;
    I2cMsgOut1.MsgBuffer[1]=cnt;
    
    //ADR 初始化 ADRs=0
    ADRs++;
    I2cMsgOut1.MemoryLowAddr = ADC; 

    if (ADRs=25){for (;);} CurrentMsgPtr =&I2cMsgOut1; I2cMsgOut1.MsgStatus = I2C_MSGSTAT_SEND_WITHSTOP;

    因此、通过这样做、我们希望存储25个字  

     但遗憾的是、没有存储任何数据。

    我感到困惑,请帮助我解决我的问题,

    //
    (;)
    {.的应用程序循环
    
    
    //对每次写入/读取进行延迟
    for (j=0;j<10000;j++)
    
    I2cMsgOut1.MsgStatus=I2C_MSGSTAT_SEND_WITHSTOP;
    I2cMsgOut1.SlaveAddress=I2C_SLAVE_ADDR;
    I2cMsgOut1.NumOfBytes=I2C_NUMBYTES;
    I2cMsgOut1.MemoryHighAddr=I2C_EEPROM_HIGH_ADDR;
    
    CNT++;
    I2cMsgOut1.MsgBuffer[0]= cnt;
    CNT++;
    I2cMsgOut1.MsgBuffer[1]=cnt;
    ADRs++;
    I2cMsgOut1.MemoryLowAddr = ADC;
    
    CurrentMsgPtr =&I2cMsgOut1;
    
    I2cMsgOut1.MsgStatus = I2C_MSGSTAT_SEND_WITHSTOP;
    
    
    //////////////////////////////////////////////////////////////////////
    //将数据写入 EEPROM 部分//
    //////////////////////////////////////////////////////////////////////
    //检查外发消息是否应发送。
    //在本例中,初始化后发送一个停止位。
    if (I2cMsgOut1.MsgStatus = I2C_MSGSTAT_SEND_WITHSTOP)
    {
    错误= I2CA_WriteData (&I2cMsgOut1);
    //如果通信已正确启动,请将 msg 状态设置为忙
    //并更新中断服务例程的 CurrentMsgPtr。
    //否则,不执行任何操作,然后重试下一个循环。 发送一条消息
    //启动后、I2C 中断将处理其余中断。 搜索
    // i2c_EEPROM_ISR.c 文件中的 ICINTR1A_ISR。
    如果(错误= I2C_Success)
    {
    CurrentMsgPtr =&I2cMsgOut1;
    I2cMsgOut1.MsgStatus = I2C_MSGSTAT_WRITE_BUSY;
    }
    }//写入段结束
    
    //每次写入/读取时产生延迟
    (j=0;j<100000;j++){}
    
    
    I2cMsgIn1.MsgStatus=I2C_MSGSTAT_SEND_NOSTOP;
    I2cMsgIn1.SlaveAddress=I2C_SLAVE_ADDR;
    I2cMsgIn1.NumOfBytes=I2C_NUMBYTES;
    I2cMsgIn1.MemoryHighAddr=I2C_EEPROM_HIGH_ADDR;
    
    //它将从 EEPROM 读取以前的数据
    I2cMsgIn1.MemoryLowAddr = ADRs-1;
    
    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    //从 EEPROM 部分读取数据//
    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    //检查外发消息状态。 如果状态为、则绕过读取段
    //未处于非活动状态。
    IF (I2cMsgOut1.MsgStatus = I2C_MSGSTAT_INACTIVE)
    {
    //检查传入消息状态。
    if (I2cMsgIn1.MsgStatus = I2C_MSGSTAT_SEND_NOSTOP)
    {
    // EEPROM 地址设置部分
    while (I2CA_ReadData (&I2cMsgIn1)!= I2C_Success)
    {
    //可以设置一个尝试计数器来打破无限 while
    //循环。 EEPROM 将在执行时发回一个 NACK
    //写入操作。 即使是写公报
    //完成此时,EEPROM 仍可能处于忙状态
    //对数据进行编程。 因此、会多次尝试
    //必需。
    }
    //更新当前消息指针和消息状态
    CurrentMsgPtr =&I2cMsgIn1;
    I2cMsgIn1.MsgStatus = I2C_MSGSTAT_SEND_NOSTOP_BUSY;
    }
    
    //一旦消息经过设置内部地址的过程
    //在 EEPROM 中、发送重新启动以从读取数据字节
    // EEPROM。 完成公报并停留一会。 MsgStatus 为
    //在中断服务例程中更新。
    否则、IF (I2cMsgIn1.MsgStatus = I2C_MSGSTAT_RESTART)
    {
    //读取数据部分
    while (I2CA_ReadData (&I2cMsgIn1)!= I2C_Success)
    {
    //可以设置一个尝试计数器来打破无限 while
    //循环
    。}
    //更新当前消息指针和消息状态
    CurrentMsgPtr =&I2cMsgIn1;
    I2cMsgIn1.MsgStatus = I2C_MSGSTAT_READ_BUSY;
    }
    }//读取段的末尾
    
    }// for (;)}
    // main 的末尾
    

     我需要将25个字存储到 EEPROM 中,然后读取这些字, 我真的需要您的帮助来解决我的问题。

    此致。


    Dave。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    默认情况下、该示例启用了中断、最终会影响消息状态(I2cMsgIn1.MsgStatus)和程序流。 您是否仍然启用了这些中断?

    我认为最好后退一步、了解该示例程序的工作原理。 然后、您可以更改/编辑它以适合您的应用、因为看起来您仍有许多原始示例的剩余部分。 请查看我之前的一个 E2E 主题、其中介绍了该示例:

    e2e.ti.com/.../2627724

    更好地了解示例并检查特定 EEPROM 器件的数据表应有助于满足您的特定项目要求。 此外、您是否有方便使用的逻辑分析仪? 使用一个来检查 I2C 波形对于这种调试非常有帮助。

    希望这对您有所帮助、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Kevin、谢谢

    我将看到 e2e.ti.com/.../2627724

    然后,我将告诉您我的问题是否得到解决。

    此致

    Dave。