This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28065:有关使用 TLV5630的任何代码示例

Guru**** 2932980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV5630, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/735802/tms320f28065-any-code-example-on-using-tlv5630

器件型号:TMS320F28065
主题中讨论的其他器件:TLV5630C2000WARE

大家好,  

您 是否有  任何有关使用   F28065中的 TLV5630的示例代码/参考?  

任何指示/建议都非常受欢迎  

谢谢你  

此致

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carlo、

    该接口位于 SPI 上、您可以从 C2000ware 的 SPI 示例开始:
    C:\ti\c2000Ware_1_00_05_00\device_support\f2806x\examples\c28\spi_loopback

    我对"重复"示例的可用性有疑问。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛、

    不、很遗憾、我们没有使用 TLV5630的示例代码。 但是、可以修改 C2000Ware 中的示例代码以与 TLV5630配合使用。

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj
    请是否有办法让 SPI 时钟始终开启? 可能是缺少时钟问题
    谢谢你
    此致
    卡洛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛、

    否、SPICLK 只有在数据被发送(或)时才打开? 为什么要始终打开它? 您正在尝试做什么?

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Manoj,
    我需要17个时钟边沿:
    对于 TLV5630、我认为有一篇旧文章以最佳视觉方式总结了相关内容:
    e2e.ti.com/.../969774

    基本来说,更新发生在第17个上升时钟边沿上。 实现这一目标的一种方法是直接发出另一个时钟。 另一种方法是修改时钟相位和极性设置、使 SCLK 保持高电平、在这种情况下、用户将获得另一个上升沿、同时仅发出16个 SPI 时钟周期。

    请说明如何使用 C2000ware 中的 SPI 示例使其正常工作? 有什么建议?
    谢谢你
    此致
    卡洛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我甚至不知道这是否可能实现。 让我在这里咨询 SPI 专家、并与您联系。

    -Manoj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在查看 tlv 数据表。 我会再来的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    我刚刚查看了 tlv 的数据表、看起来您实际上只需要标准的16个时钟。 方法是在空闲状态下使 clk 为低电平、并在下降沿锁存数据。 这对应于模式0、0。 第17个时钟不执行任何操作。 当您将芯片选择拉至高电平以完成事务时、tlv 设备会监听。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看 TRM 第850页和 TLV 数据表第9页和第10页
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nima,
    谢谢你
    我将尽快为您提供反馈
    此致
    卡洛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛、

    我希望这一问题得到解决? 它们的 SPI 应为标准 SPI。

    NIMA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nima,  

    是的、今天得到确认  

    谢谢你  

    此致

    卡洛