This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:将 BiSS 位置数据发送到 DAC 引脚 F28379D/BOOST-XL POSMGR

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/739760/ccs-tms320f28379d-sending-biss-position-data-to-a-dac-pin-f28379d-boost-xl-posmgr

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试使用控制套件包中的 PM_BissC_SystemTest 代码来读取 BiSS 位置数据。 它在 CCS 中读数正常、因此我想查看是否可以将其作为数字信号发送到引脚并将其转换为模拟信号。 我很确定我必须使用 DAC、但我找不到任何有关如何为 DAC 设置引脚/将数字数据发送到我希望转换为模拟信号的引脚的示例代码。 F28379D 的示例代码是否与我尝试执行的操作类似、或者阅读此帖子的任何人是否能够帮助我了解如何执行此操作?

谢谢、

Tyler A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler、

    您可以在器件上使用本机缓冲 DAC、也可以使用 PWM 来实现 RC DAC。

    缓冲 DAC (buffdac)示例如下: \controlSUITE\device_support\f2837xd\V210\F2837xD_examples_CPU1\

    您可以在本 应用手册中阅读有关实现 PWM RC DAC的内容。

    Tommy