This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GS RAM TMS320F28379D 和 TMS320F28075

Guru**** 2536380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/739701/gs-ram-tms320f28379d-and-tms320f28075

我理解正确、如果您将 GlobalSh共享 的存储器重新划分为程序和数据的存储器(第0页和第1页)、那么不会发生任何糟糕的情况?

假设我对程序页0采用 GS5-6的一段、对数据采用 GS0-4 (页1 -数据)、 一旦我从 DMA (第1页-数据)访问 GS0-4的存储器、它不会影响处理器程序在存储器区域 GS5-6中的延迟执行。

事实证明、这两个站点不会相互影响? 完全分离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的理解是正确的。

    此致、

    Vivek Singh