This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:TMS320F28069 RAM 的使用

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/732934/tms320f28069-tms320f28069-ram-usage

器件型号:TMS320F28069

大家好、

我有一项要求、其中我必须从闪存部分的应用程序下载 RAM 中的应用程序代码、该应用程序使用 TMS320F28069的所有 RAM 部分来执行。 当闪存应用程序已经使用所有 RAM 部分时、是否可以下载 RAM 应用程序。

此致、

Chandrakant Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chandrakant、

    否 这可能会给闪存中的应用带来问题。

    您能否将关键代码仅放入 RAM 中、而不是将整个 RAM 用于闪存应用。 这样、您就可以节省可用于 RAM 应用的空间。

    谢谢、
    Katta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Katta、

    感谢你的答复

    此致、
    Chandrakant Pal