This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:FSI 作为 SPI 工作

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/739155/tms320f280049-fsi-works-as-spi

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

是否有参考代码可将 FSI 作为 SPI 主设备进行 Rx 和 Tx 全双工仿真?

非常感谢。

BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约旦

    此示例可在 c2000Ware 中的 FSI 示例11中找到。
    "C:\ti\c2000Ware_1_00_05_00\driverlib\f28004x\examples\fsi\fsi_ex11_spifsi_full_duplex.c"

    配对的 SPI 示例实际上在 F2837x 器件上运行、可在此处找到:
    "C:\ti\c2000Ware_1_00_05_00\driverlib\f2837xd\examples\cpu1\spi\spi_ex4_spifsi_full duplex.c"

    -Mark