This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:需要 EPWMSYNCINSEL 寄存器的定义。

Guru**** 2752855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/739172/tms320f28379s-need-definition-for-epwmsyncinsel-register

器件型号:TMS320F28379S

EPWMsyncrc致电 的工作原理是什么? 这些 EPWMSYNCIN 寄存器是否不存在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有关 ePWM 同步的详细信息、请参阅器件 TRM 中的"14.4.3.3时基计数器同步"部分。 另请参阅 TBCTL[SYNCOSEL]和 TBCTL2[SYNCOSELX]寄存器字段的说明。

    谢谢
    Vasudha