This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GS RAM TMS320F28379D 和 TMS320F28075

Guru**** 2530100 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, TMS320F28075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/738852/gs-ram-tms320f28379d-and-tms320f28075

主题中讨论的其他器件:TMS320F28379DTMS320F28075

您好、TI!

能否帮助我在 GlobalShazred RAM 中搜索有关等待的信息。

它是零等待? 类似于 LocalSh共享 RAM?

在哪里可以看到 MCU TMS320F28379D 和 TMS320F28075的 RAM 等待说明?


请确认 D0、D1 RAM 与本地共享 LS0...5类似吗? 但没有 CLA


此致,Serhii。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价] 是否等待零? 类似于 LocalSh共享 RAM? [/报价]

    是的、所有 RAM 都是0等待状态。 如果由于仲裁而同时由多个主器件访问、共享的 RAMS 将添加额外的等待状态。  

    [报价] 并确认 D0、D1 RAM 与本地共享 LS0...5类似吗? 但没有 CLA [/引用]

    正确。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解正确、如果您将 GlobalSh共享 的存储器重新划分为程序和数据的存储器(第0页和第1页)、那么不会发生任何糟糕的情况?

    假设我对程序页0采用 GS5-6的一段、对数据采用 GS0-4 (页1 -数据)、 一旦我从 DMA (第1页-数据)访问 GS0-4的存储器、它不会影响处理器程序在存储器区域 GS5-6中的延迟执行。

    事实证明、这两个站点不会相互影响? 完全分离?