This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28377S:使用 USB 的固件升级(触控驱动器)

Guru**** 2459090 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/738254/compiler-tms320f28377s-firm-ware-upgrade-using-usb-pen-drive

主题中讨论的其他器件:TMS320F28377S

 

我想使用 TMS320F28377S 中的笔驱动器更新固件。 这是现场应用所必需的、用户可以使用笔驱动器轻松更新微控制器的固件。 我不熟悉引导加载程序和 USB。

我还阅读了其他一些文章。 其中提供了有关 USB 引导加载程序的内容、但我不知道如何将其与代码一起使用。

我还阅读了 USB 开发指南、但很难理解。

因此,请说出相同的步骤或任何示例...........  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    USB 引导加载程序将不能与画笔驱动器配合使用。 这是因为 USB 引导加载程序充当器件、要与海量存储类一起运行、它需要作为主机运行。

    如果您仍然希望使用 MSC 进行器件固件、则可以将客户引导加载程序放入闪存中、并将器件引导至该闪存引导加载程序。 在这种情况下、您可以查看 USB_host_msc 示例、并从 MSC 读取数据、然后使用读取的内容更新固件。

    希望这对您有所帮助、
    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,

    是否有相关应用手册? 它介绍了如何在用户应用程序中编写和使用此引导加载程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请在 E2E 论坛中搜索相关帖子。 有一个 USB 闪存编程器主机 PC 应用程序可与 USB 引导加载程序配合使用。

    SAL