This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041:数据表错误?

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/739188/tms320f280041-datasheet-mistake

器件型号:TMS320F280041

大家好、在数据表 SPRS945C 第6.6页的192行1中。

CPU 是一款32位定点处理器、利用了数字信号处理的最佳特性。

不是 F28004x CPU 浮点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    C28x CPU 是定点 CPU。  许多 C2000器件(包括 F28004x)还包含提供浮点功能的 FPU、该功能在同一页的第6.6.2节中进行了介绍。  将 CPU 视为具有浮点扩展的定点、这可能是不直观的、但这就是它的样子。  数据表正确。

    此致、

    Richard