This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:TMS320F28377S LANCHPAD SCI 回波示例

Guru**** 2472400 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/734723/tms320f28377s-tms320f28377s-lanchpad-sci-echo-sample

器件型号:TMS320F28377S

上电时出现回波程序问题。 有人我可以看到回声字符、有时我无法看到。 我只需将 USB 插入并拔下插头、即可使其正常工作。 请帮助。

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    您是否将代码刷写到闪存而不是 RAM?

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautam、

    我两种方式都做到了。 我刷写了、但它不起作用、我按下"Reset"、它不起作用、然后拔下并插入 USB。 我曾尝试断开 JP1 3.3V 电源、插入 USB、然后插入 JP1、但无法正常工作。 我尝试从 RAM 运行它、它不起作用、但对于 RAM、我无法拔下电源或复位按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您以何种波特率运行?  我假设您是通过 FTDI 芯片通过虚拟 COM 端口运行此操作?  我认为、在非常高的波特率下、FTDI 芯片有时可能会出现与确切波特率匹配的问题(请参阅 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/720873/2662520?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=SCI%20baud#2662520) 

    您使用的是什么时钟源(外部 XTAL 或内部振荡器 INTOSC)?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们正在运行 TMS320F28377S Launchpad、因此我们通过 FTDI 芯片使用了虚拟 COM 端口。 波特率为9600 8个数据、1个停止、N 个奇偶校验。
    谢谢、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    当程序不起作用时、您是否仍然看到来自 DSP 的要求输入字符的消息? (或者您看不到任何内容吗?)

    您是否使用过其他 PC 或 USB 电缆?

    您可以尝试设置 ePWM 以将引脚切换为某个频率。 我想知道工作/非工作案例的频率是否相同。

    您可以尝试在示波器上查看 FTDI 芯片和 MCU 之间的 SCI TX 和 RX 信号、但我不确定没有将测试线焊接到 R16和 R30的焊盘来实现这一点的好方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从 DSP 到超级终端的消息始终有效。 我没有尝试使用不同的 PCB 和 USB 电缆。 我将尝试测量 TX 和 RX 信号并告知您。
    谢谢、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    您是否能够观察 TX 和 RX 信号? 这是否有助于确定解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Devin、

    我观察到 TX 和 RX 信号、它们很好(高)、回波程序工作或不工作。 我观察到、当系统不工作时、当我在键盘上键入时、D8红色 LED 不闪烁。 我认为这是 FT2232H IC 的问题、它可能无法正确复位。
    我看一下 FT2232H 复位电路、有什么想法吗?

    谢谢、-Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    这似乎是 FTDI 芯片的问题。  我尝试使用不同的 PC、不同的 USB 电缆和/或卸载并重新安装 FTDI 驱动程序。  此页面和应用程序中提供了一些有关 FTDI 驱动程序的信息。 页面上的注释:  

    您还可以确保 FTDI 芯片的电源电压在您的 Launchpad 上看起来正确。