This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8302-HC-C2-KIT:套件随附的通用 GUI 中存在错误

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/738447/ccs-drv8302-hc-c2-kit-error-in-universal-gui-provided-with-kit

器件型号:DRV8302-HC-C2-KIT

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

当客户尝试在通用 GUI 上运行代码时、出现附加错误。

需要您的帮助来解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请检查 JTAG 仿真器的连接是否正常。 您可以通过检查 Windows 设备管理器中的端口来验证是否已连接到仿真器。 GUI 的默认仿真器是 XDS100、如果不是 XDS100、则需要更改 AppConfig.ccxml。
    2.确保此 webapp 文件夹下的 appProgram.out 对于此控制器是正确的。

    您可能会在 GUI 快速入门指南中获得更多详细信息、该指南可在 motorWare 文件夹中找到。