This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:从 CLA 内访问 CLA 配置寄存器

Guru**** 2528300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/737702/tms320f28379d-access-to-the-cla-configuration-register-from-within-the-cla

器件型号:TMS320F28379D

您好!  

我使用 TMS320F28379D 的一个 CLA 来执行一些 SPI 传输管理(填充 TX 和清空 RX 缓冲区)。

(注意:我无法使用 DMA、因为我将 CLA 用于访问同一外设帧上的一个外设的某些调节环路)。

我需要根据 SPI 传输的进度重新配置任务触发器(第一次由 PWM 模块触发任务、而之后的传输由 SPI 传输中断触发)。

CLA 是否能够访问其自己的配置寄存器?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CLA 无权访问这些寄存器。

    此致、
    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robin、

    大多数配置寄存器只能从 CPU 访问、但为了确认、我想知道您在这里提到的配置寄存器的名称。 请告诉我们。

    此致、

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我主要想访问

    用于 启用中断的乘法器。

    DmaClaSrcSelRegs.CLA1TASSKSRCSELx 以选择任务触发器。

    此致、

    Robin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    这些寄存器看起来没有映射到 CLA 的存储器、因此它不应该访问它们。

    您可以通过尝试访问它们来确认这一点、这些看起来不是映射到 CLA 的存储器。

    此致、
    SAL